This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:具有 BQ76952的多个 FET

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078047/bq76952-multiple-fets-with-the-bq76952

部件号:BQ76952

大家好,团队

我的客户正在评估其新项目中的 BQ76952。

他们将使用14个 FET,并且他们的要求是  

1.停机时间<40US (典型10us)

2. DSG 关闭时间 <80us (典型 40US)

他们 已将应用手册 中的多个 FET 与 BQ76952,BQ76942电池监视器一起使用,但他们认为关闭时间可能无法满足要求。

请发表一些评论或建议。 或者,您是否有任何参考设计可与客户共享?

感谢您的支持!

此致,

伊维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy,

    关闭时间将在很大程度上取决于所使用的 FET 的 Ciss。  如附注表6-1所示,这些测试最多使用111 nF 的典型 Ciss 负载。  如附注所示,为了实现快速切换,在大的 Ciss 负载下,需要使用 PNP (或未显示的 P-ch FET)的本地电流回路。  使用小电阻器(如 IC 引脚建议的最小100欧姆),并根据需要选择单独和通用的栅电阻器。  铁氧体磁珠可能对单个门有益,因为它们在高频率下具有较低的直流电阻和更高的阻抗,可能需要抑制振荡。  局部电流回路中的共栅极电阻器(充电为 R35,放电为 R37)也可以变小以更快地关闭。  最终,他们必须评估速度是否足够快。