This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24133:替代

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133, BQ24170, BQ24172, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077904/bq24133-alternative

部件号:BQ24133
线程中讨论的其他部件: BQ24170BQ24172BQ25616

您好,

你好。 是 BQ24170/BQ24172,是 BQ24133的一个很好的替代方案。  BQ24170与 BQ24133的功能似乎相同。  但充电电流为4A,而不是2.5A。  引脚14上的唯一区别是 BQ24172的 FB。  否则,BQ24170引脚14具有相同的功能。 有哪些限制? 要使 BQ24170/BQ24172与 BQ24133完全相同,需要进行哪些更改。 非常感谢。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

      是的,您可以使用 BQ24170/2代替 BQ24133,具体取决于您所需的电流。 如果您对该部件感兴趣,我们还发布了一个更新的 BQ25616/616J 部件。