This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026 UVLO

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5026, UCC2891, UCC2892, UCC2893, UCC2894, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077779/lm5026-lm5026-uvlo

部件号:LM5026
“线程”中讨论的其它部件: 测试UCC2891UCC2892UCC2893UCC2894UCC2897A

你好 E2E

当客户使用 LM5026并参考数据表8.2和图31时,如果他们遇到 UVLO 问题,请帮助确认并消除这些问题。

如下图所示:
CH1:LM5026 VIN 引脚
CH2:LM5026 UVLO 引脚
CH3:LM5026 outa
CH4:LM5026的 VDS 超出 MOSFET

根据 LM5026数据表8.2,当 UVLO 引脚小于1.25 V 时,IC 将关闭。 但以下 Ch2低于1.25伏,输出针脚仍继续输出信号。

1. LM5026规范 UVLO 引脚小于1.25 V 时,输出引脚仍输出信号的原因。
2. VIN 可以用作开/关信号吗? 如果您想使用输入电压并将其保护在1.25V 电压下,请参见图27。
3. UVLO 引脚0.4 V~1.25 V 之间待机模式下 MOSFET 动作模式的描述。
4.如何通过控制 VIN 电压何时下降来关闭输出和输出电压。 请提供建议路线。
此外,左侧显示的 MOSFET 如下图所示,Q4B 为 P MOSFET,Q6B 为 N MOSFET。 如果您将 Q4B 更改为 N MOSFET,您是否可以参考任何建议的路由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Rock,

    我在下面粘贴了您的每个问题,并将我的回答添加为每个问题的要点:

    1. LM5026规范 UVLO 引脚小于1.25 V 时,输出引脚仍输出信号的原因。

    • 1.25V<V_UVLO<0.4V 将 LM5026置于待机模式。 当 V_UVLO μA 1.25V 时,软启动盖由内部50 µ A 电流源放电。 当软启动电压因盖放电而下降时,转换器将进入软停止操作模式(待机模式)。 如果这是预期的,那么在 V_UVLO<1.25时,转换器不会立即关闭   

    2. VIN 可以用作开/关信号吗? 如果您想使用输入电压并将其保护在1.25V 电压下,请参见图27。

    • 如果要使用 UVLO 引脚进行开/关控制,则必须将引脚拉至低于0.4 V 的位置。 您可以在实验室中使用您现在拥有的转换器测试此情况,并观察这是您所期望的行为。

    3. UVLO 引脚0.4 V~1.25 V 之间待机模式下 MOSFET 动作模式的描述。

    • μA μA 启动期间,一旦 V_UVLO 超过1.25V 阈值,然后降至1.25V<V_UVLO<0.4V,LM5026将保持启用状态,如果 V_UVLO 未降至0.4V 以下,则会激活重新启动(1 µ V 重新启动与50 µ V 软启动)。

    4.如何通过控制 VIN 电压何时下降来关闭输出和输出电压。 请提供建议路线。

    • 停机和重新起动的重要一点是确保软起动盖在停机期间正确放电。 我能以可控方式看到这种情况的唯一方法是拉动 V_UVLO<0.4V (最小数据表为0.3V)。

    此外,左侧显示的 MOSFET 如下图所示,Q4B 为 P MOSFET,Q6B 为 N MOSFET。 如果您将 Q4B 更改为 N MOSFET,您是否可以参考任何建议的路由?

    • 否,对于低侧有源钳,您需要 P 通道 MOSFET,因此内部主体二极管指向正确 的方向,从而使共振电容具有适当 的放电路径来确定 ZVS 的条件。 如果您想使用 N 通道 MOSFET,则需要考虑使用高侧有源钳位。  此处详细说明了各项差异。 每种配置都需要一个不同的浇口驱动器,并精心地为每种配置应用了独特的保护功能,这正是导致 UCC2891,UCC2892,UCC2893,UCC2894,UCC2897A 系列有源锁模控制器的原因。

    感谢您 通过 E2E 进行连接。

    此致,

    史蒂夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Steve,

    谢谢你的回答,但 第二点,我想仔细检查。

    我已经看过 UVLO 指令的数据表。


    但是,如下所示,通过强制数据表中的开/关输入电压低于1.25伏,可以关闭的含义是什么? J2来源来自什么?

    您可以帮助解释 图27吗? 如果取消待机模式,UVLO 将以1.25V 或0.4V 的状态关闭?

    谢谢大家,此致,

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    摇滚:

    • 但是,  如下所示,通过强制数据表中的开/关输入电压低于1.25伏,可以关闭的含义是什么? J2的来源是什么?”
      • 任何能够将 U1-2拉低的低阻抗源都可以应用于(J2),并用于开/关控制。 如果使用有源开关(NPN,NMOS 等),则需要确保 SAT 电压 小于0.4 (0.3V 最小值)。 在实验室中进行测试时,我们只需使用手动切换开关到 GND 即可。
    • “您能帮您解释 图27吗?  如果取消待机模式,UVLO 将以1.25V 或0.4V 的电压关闭?”
      • 是的,如果您移除图27中所示的"待机" MOS+二极管,则根据图27中所示的"关闭"电路,您将只拥有开/关控制。  
      • 您已经通过最初附加的波形显示了 V_UVLO<1.25V 时的实际行为,我们在 数据表中将此行为定义为软停止。 由于您有硬件,我建议拉动 V_UVLO<0.4 V 并在相同条件下记录波形。这是了解  V_UVLO 小于1.25 V 与0.4 V 之间的响应差异的最佳方法。

    此致,

    史蒂夫·M