This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:插入交流适配器时,ACDRV 和 CMSRC 上的电压泄漏

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076816/bq24780s-voltage-leakage-on-acdrv-and-cmsrc-when-ac-adapter-insert

部件号:BQ24780S

你(们)好  

  有一个问题需要通过 BQ24780S 加以澄清,当我们插入交流适配器时,ACDRV 和 CMSRC 都有大约2到3V 的小问题。

根据下面的波形,故障在同一时间(几乎)上升,并跟随 VADP (交流适配器插件)。

这些故障是否正常? 我应该通过 其他一些硬件电路来减少或限制故障吗?

谢谢你。

文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到波形有任何问题。 当适配器插入时,ACFET 保持关闭。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Tiger,

    非常感谢您的快速回复。

    但是,波形下面出现故障,我用白色圆圈突出显示。  

    由于系统加电时间长,我们发现了这种小故障。

    您能帮我们找出这种故障的原因吗? 在 MOSFET (Q0C4)打开之前,两个信号都没有连接。

    谢谢,致以诚挚的问候。

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vince,

    Q0C4,ACDRV 和 CMSRC 的漏极之间有电容。 当适配器插入时,您可能会看到该区域的能量发生变化(参考接地端)。 这很正常。



    最重要的是 ,引用 CMSRC (而不是 GND)的 ACDRV 过低。  

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彭

    感谢您提供信息。

    所以我认为 MOSFET (CGD)的寄生电容器也会导致 VG 的能量充电,这是正确的吗?

    此致。

    文斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vince,

    没错。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”