This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:输入电压的交流上升时间大于50ms。 仍然可以正常打开?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077850/tps65217-ac-rise-time-of-input-voltage-is-greater-than-50ms-still-possible-to-switch-on-properly

部件号:TPS65217

您好,

在我当前的项目中,我正在定制主板上使用 TPS65217。

根据数据表 ,进行检测时,交流输入电压的上升时间必须小于50 ms
电路工作正常。 否则设备无法通电。

是否可以让 TPS65217正常工作? 即使交流电的上升时间超过50毫秒?

此致,Marco