请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS54325 “线程”中讨论的其它部件:TPS54425,
大家好,团队
我的客户想知道 TPS54325和 TPS54425的最小输入到输出电压差,您是否可以提供帮助?
或者,客户是否应该更好地输入他们想要 Webench 的状况并进行确认?
谢谢。
此致,
乔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
变频器可以支持的最大输出电压与输入电压之比可受限制最大占空比和输出电压的多种因素的限制。
对于 TPS54425和 TPS54325,最大占空比受700kHz 开关频率和最小关闭时间的限制。
在700kHz 时,310ns 最小停机时间将占空比限制为78%,因此 VOUT 不能超过 VIN 的78%。 功率级和电感器的效率和损耗进一步降低了最大输出电压。 由于转换率较低,这些损耗将由高侧 FET 和电感器 DCR 的 I-R 损耗控制。
除了占空比限制外,VOUT 的 D-CAP2内部斜坡发生器将 VOUT 限制为5.5V,如果平均切换节点电压超过5.5V,该发电机会饱和并影响控制回路的稳定性。