This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59283:通过 Iref 进行模拟 LED 调光

Guru**** 2747345 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59284, TLC59283, TLC59282, LP5860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077328/tlc59283-analog-led-dimming-via-iref

部件号:TLC59283
“线程”中讨论的其它部件:TLC59284TLC59282LP5860

您好,

‘re 开发新的 LED 矩阵显示,我们有兴趣实施其中一个16通道恒流 LED 驱动器“TLC59282”/“TLC59283”或“TLC59284”。

我们需要大约20个 LED 驱动器才能实现一个 LED 显示屏。

我们希望通过来自微控制器的一个信号控制/调节所有 LED 驱动器的 LED 电流(亮度),例如可调电阻器/可调晶体管或小电流源,或者?

但由于 EMI 和高峰值电流脉冲,我们不想在空白输入处使用 PWM。

可以将这20个 LED 驱动器的 Iref-input 组合在一起?

谢谢,致以诚挚的问候,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kai,

    我认为将所有 Iref 连接在一起是不正常的。 由于 Iref 是内部电压参考输出,因此不同驱动器之间的差异很小。 电压越低 ,电流就越会流入驱动器,从而导致驱动器无法正确检测到外部电阻器。

    对于 LED 矩阵显示,我们拥有一些集成 FET 解决方案(如 LP5860),具有基于寄存器的模拟调光功能。 您可以查看它是否符合您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    我们几乎猜到了……  

    我们将了解这位驱动程序 LP5850

    谢谢,致以诚挚的问候,