This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25221:TPS25221控制输出电流的问题

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25221
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077611/tps25221-the-question-for-tps25221-for-control-output-current

部件号:TPS25221

我读取了 TPS25221的一些数据,如图所示,我看到了
 当输出电流达到电流限制阈值时,IOS 在过电流或短路时的功能,
它将 降低驱动 N 通道 MOSFET 的充电泵电压,并在饱和区域操作它”,

我不明白为什么它能让 IOS 保持最新状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    如数据表所述,它在饱和区域运行,这意味着高传导阻能限制电流并导致 VBUS 下降。 根本原因是浇口盖排放到一定水平。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,无论当前>IOS 或 当前<IOS ,MOSFET 始终处于饱和区域,对吗?
    但当电流>IOS 时,栅盖电压将下降,原因 ID 电流将保持在 IOS。

    我的结论是,我是对的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于第一行,即>IOS,在饱和区域工作。 作为<IOS,在可变电阻器区域工作。

    对其他人来说,这是正确的。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复,我可以理解您是否选择了>IOS,N-Mos 将在饱和区域工作,并通过调整 Vgs 的电压来保持 IOS 的电流。
    但当当前<IOS 处于正常运行状态时,Vout 将使 Vout 几乎等于 Vin 对吗? 这是否意味着 N-Mos 将被用作开关设备? 如果是,为什么 Mos 位于 电阻器区域而不是饱和区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    根据数据表中的解释,<IOS 的声音听起来像 MOS 在饱和区域。   
    这种情况下的莫斯(莫斯)就像开关一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为<IOS,它就像一台交换机。 RDSon 很小。 关于饱和或可变电阻的定义,请查阅相关文档。