This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53321:序列

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53321, TPS53311, TPS53310, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077945/tps53321-sequence

部件号:TPS53321
“线程”中讨论的其它部件: TPS53311TPS53310TPS62867

大家好

1. TPS53321 (5A),TPS53310 (3A),TPS53311 (3A),VDD 12针脚和 VIN 13针脚是否需要电源序列?

TPS53321 (5A),TPS53310 (3A),TPS53311 (3A)
,SYNC 2 PIN,未连接,FSW 是否为0.99/1.1/1.21 MHz?
 (PS 8 PIN 浮动)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,

    1.根据数据表,VDD 和 VIN 引脚是独立的,不需要特定的电源顺序。  

    2.如果同步未连接或处于浮动状态,转换器将继续使用自己的内部时钟运行。 如果 PS 保持浮动,则转换器将在 FCCM 中运行。

    FCCM  

    您可能还需要了解较新,较小,更易于实施 TPS62867的情况。  

    请告诉我。

    非常感谢!


    此致,
    多里安