This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003:查看随附的原理图

Guru**** 2535050 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077973/lm76003-review-attached-schematics

部件号:LM76003

大家好,团队

请查看 随附的回顾图解部分 LM76003RNPR 输入电压为17V 至42V 直流电压,输出电压为3.03A。

此致,

亚西恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,亚西恩,

    原理图看起来不错。 我已检查针脚连接:  

    • EN 被绑定到高位或连接到开/关控制。是的。
    • SS/TRK:该引脚可以浮动6.3毫秒定时,也可以放置外部电容器。我看到您保留了该位置。  
    •  RT 引脚有一个接地电阻以设置频率。是的。
    •  PFM 同步/模式引脚至接地,FPWM 与高信号绑定。模式正确设置。
    • PG 连接到 Vout 的电压为5V,这很好。
    • 电感器选择10uh 6A 可用于5V 3A 输出。

    建议 在需要循环调试的情况下,在 R770旁留出 CFF 空间,并为  电容器增加一些空间。

    埃琳娜