This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521835:用于 AM437x 的 PMIC

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6521835, TPS65218D0, TPS65216, TPS6521815

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077552/tps6521835-pmic-for-am437x

部件号:TPS6521835
“线程”中讨论的其它部件: TPS65218D0TPS65218TPS6521815

大家好,团队

 

我的客户正在考虑使用 AM437x。 建议使用的 PMIC 是 TPS65218D0,但由于电源短缺,他们希望改用 TPS6521835。

我认为可以将 TPS6521835重新编程为 TPS65218D0。 就我所检查的硬件原理图没有区别(包括外部组件),它是否正确?

此外,我们是否需要在软件(和硬件,如果需要)修改方面小心?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    库鲁米,您好!

    感谢您的帮助! TPS65218D0和 TPS65216是我们为 AM437x 处理器供电的两个推荐的 PMIC。 TPS6521835 和 TPS65218D0具有不同的 EEPROM 配置(不同的输出电压,顺序等)。

     

    由于这是用户可编程的 PMIC,客户可以在技术上重新编程 TPS6521835,但他们必须先使用默认设置启动 PMIC (这可能会损坏处理器)。 不推荐)。

     

    如果 TPS65218D0 缺货,同一系列的下一个选项将是 TPS6521815,这是“空白”EEPROM 旋转,客户可以对其重新编程并满足特定电源要求。 默认情况下,该版本(TPS6521815)将与定序器断开所有导轨,允许客户在执行加电序列之前更改 EEPROM 设置。

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda,

    非常感谢您的及时回复。

    我知道  ,我建议使用 TPS6521815。

    此致,

    库鲁米