This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616的 EMC 问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077270/bq79616-q1-emc-issues-with-bq79616

部件号:BQ79616-Q1

您好,

我们在 BQ79616中面临 EMC 问题。 我们每25 MHz 就会出现高干扰。 我们看到的最高峰值约为180MHz。 有什么想法可以是什么起源? 我们可以排除其他组件,我们已经隔离了 BQ 的干扰。

频率/MHz 到上一个/ MHz 的距离
77,18.
103. 25,82
128,8. 25,8
154. 25,2
179,9. 25,9
205,16. 25,26
230,43 25,27
256,25. 25,82
282. 25,75
308. 26.
333. 25.
358,9. 25,9
384,78 25,88

巴西

基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    可能是 NEG5V 充电泵导致 EMC 问题。 是否可以尝试在 NEG5V 引脚上添加额外的 RC 滤波器并再次检查 EMC? 例如,NEG5V 引脚上的50ohm,100nF 电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ted,

    感谢您的提议。 不幸的是,这没有帮助。 我们在 PIN 47-48的角落看到了最严重的干扰。

    巴西

    基督徒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基督教/泰德,你好,  

    我还面临着同样的问题,并观察引脚区域44-50中的排放。  我还尝试在 NEG5V 引脚上添加47R,但这给我带来了很多帮助。 -  

    还有什么可以尝试的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还在观察到过电流脉冲(LDOIN,超过20mA)的过电流。 也许是因为这种高电流引起的干扰。 BQ 的哪项功能可能需要如此高的电流峰值? @Shridhar,你还能看到高电流脉冲吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christian,

    是的,我也看到了这一点,但我认为只有在您开始轮询芯片上的数据时,我才会看到,由于这种通信,这些脉冲就在那里。