请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ79616-Q1 您好,
我们在 BQ79616中面临 EMC 问题。 我们每25 MHz 就会出现高干扰。 我们看到的最高峰值约为180MHz。 有什么想法可以是什么起源? 我们可以排除其他组件,我们已经隔离了 BQ 的干扰。
| 频率/MHz | 到上一个/ MHz 的距离 |
| 77,18. | |
| 103. | 25,82 |
| 128,8. | 25,8 |
| 154. | 25,2 |
| 179,9. | 25,9 |
| 205,16. | 25,26 |
| 230,43 | 25,27 |
| 256,25. | 25,82 |
| 282. | 25,75 |
| 308. | 26. |
| 333. | 25. |
| 358,9. | 25,9 |
| 384,78 | 25,88 |
巴西
基督徒