This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25145DESIGN-CALC:关于二极管仿真模式

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25145

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077567/lm25145design-calc-about-diode-emulation-mode

部件号:LM25145DESIGN-CALC
“线程:LM25145测试”中讨论的其它部件

您好,支持团队,

“二极管仿真模式开”和“关”之间有何区别?
我认为“二极管仿真模式打开”比“二极管仿真模式关闭”在轻负载时更有效。
但是,在 WEBENCH 中,“二极管仿真模式打开”的效率低于“二极管仿真模式关闭”。
这是否是 WEBENCH 的问题?

在附件条件下,如何在10mA 下实现高效钙化?
LM25145_Diode_Emulation_Mode_ON.pdf
LM25145_Diode_Emulation_Mode_OFF.pdf

此致,
西索


e2e.ti.com/.../LM25145_5F00_Diode_5F00_Emulation_5F00_Mode_5F00_OFF.pdfe2e.ti.com/.../2110.LM25145_5F00_Diode_5F00_Emulation_5F00_Mode_5F00_ON.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Seiso,

    在这种轻负荷下,很难准确预测效率。

    我建议您使用 EVM 测试特定的外壳。

    LM5146-Q1-EVM12V 或 LM5145EVM-HD-20A

    请注意,您的 WEBENCH 设计有两种不同的电感器。  

    希望这对我们有所帮助,

    ——奥兰多