This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184-Q1:LM25184-Q1

Guru**** 2388130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077596/lm25184-q1-lm25184-q1

部件号:LM25184-Q1
“线程:LM25184测试”中讨论的其它部件

大家好:

我对 LM25184启动波形有一些问题。 设计的条件绕组为两个绕组,每个绕组为12V/0.1A。

使用 CR 模式的左波形(对于每个绕组负载为120欧姆)测试启动特性。

使用 CC 模式的右侧波形(对于每个绕组负载电流为0.1A)测试 启动特性。

CC 模式波形与红圈的 CR 模式不同。 为什么?

谢谢。

此致

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    所有电子负载都有内部反馈回路,可在 CC 和 CR 模式下设置电流。

    这些环路可以与任何 DC/DC 转换器的控制环路交互。

    例如,一些电子负载可能会在调节器的输出电压之前将其拉向负极

    启动。  这可能导致电脑控制器根本无法启动。  我希望在中看到不同之处  

    直流-直流转换器的启动行为取决于电子负载是设置为 CC 还是 CR,还是设置为

    使用的电子负载类型。  我们在测试转换器的启动时使用实际的电阻负载

    防止这些异常行为。   

    获得一致结果的最佳方法是在启动过程中使用实际电阻作为负载。

    当然,您必须使用实际负载进行测试,以确定调节器是否适合您的特定负载

    应用程序。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在,我明白了。  非常感谢。