This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2064C:TPS2064C 电流限制问题?

Guru**** 2518460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2064C, TPS2066C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077554/tps2064c-tps2064c-current-limit-question

部件号:TPS2064C
“线程: 测试TPS2066C”中讨论的其它部件

尊敬的先生:

TPS2064C 的电流限制为1.5A,  

我用参考设计制造了一条电路,不同样品中的电流在2.1a ~2.4A 之前不会切断。

此电流测试由 E-Load 完成,  

有没有人对这种芯片有过经验?  

加里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加里:

    此设备的电流限制为2.29A (典型)。

    工作电流为1.5A。

    如果您有任何其他问题,请随时与我联系。

    如果您认为问题已解决,请单击“问题已解决”按钮。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。  

    根据规范,我应该为项目选择 TPS2066C。