This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:低电流时的电流感应准确度

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077905/tps544b20-current-sense-accuracy-at-low-currents

部件号:TPS544B20

TPS544B20数据表为3A 和20A 之间的负载电流提供电流感应准确度。 低于3A 的准确度会发生什么变化?  

客户发现,单位与单位之间的差异很大,负载约为1.5A,读数为0到3A。 对于3A 以上的负载,这在列出的+/- 3A 规格范围内,但我希望在低电流下,电流感应放大器增益误差会很小。  偏移误差可以是如此之高,还是其他误差源在3A 以下时起作用?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

     报告错误的±3A 容差绝大多数是偏移误差不增益误差。   在±3A 范围内,大约2A 是偏移误差,1A 是3A 至20A 范围内的增益误差。

    电流感应和报告(即平均前)也在0A 时被截断,因此它无法测量或报告负电流。