This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:输出电压低

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077614/lm2941-the-output-voltage-is-low

部件号:LM2941

大家好,团队

我们的客户使用 LM2941SX/NOPB 制造了一些产品。 有些设备没有产生 预期输出,因此客户必须调整主板的设计,因为主板无法使电路提供所需的12V 输出电压。 以下是良好和故障设备的输出电压。

U10-针脚5 (故障单元)电压范围由 R241 11.10V–11.87V 调整
U10-针脚5 (通过单元)电压范围由 R241 11.67–11.98调整

请参阅随附的示意图。

输出电压错误似乎是由电位计 R241引起的。 请确认吗?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,  

    该电位计的实际值是多少?

    要保持在可接受的值范围内,电位计的范围必须为~35欧姆至85欧姆,在某些情况下,根据使用的电位计,它很难保持范围。 避免这种情况的一种方法是取下电位器并将2.49k 电阻器留在原位,这将提供~12.028 V  

    最佳  

    埃奇加·阿科斯塔