This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:SmartConfig 设置

Guru**** 2585455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62902

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077853/tps62902-smartconfig-setting

部件号:TPS62902

主席先生,你好,

我的客户将在3.3V 输出电压下使用 TPS62902,并使用 Iout 1.5A,他们的系统上具有轻负载和重负载状态,并且电流消耗低于10uA。
您是否建议使用哪种类型的 SmartConfig 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亨利:

    感谢您的提问。 由于它们需要高效率和低 IQ 消耗,我建议使用以下选项13或15,即使用带自动 PFM 模式的 FSW=1MHz 和 VSET 功能,在该功能中,您可以保持 FB/VSET 引脚打开以获得3.3V 输出。 13和15的唯一区别在于输出放电,客户可以根据设计要求选择输出放电。

    谢谢,

    阿莫尔