This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110:增益和相位边界模拟。 设备的 LT-Spice 模型? 低输出电流的最小电感器?

Guru**** 2519530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077793/tps62110-gain-and-phase-margin-simulation-lt-spice-model-for-the-device-minimum-inductor-for-low-output-current

部件号:TPS62110

您好,

我正在尝试使用提供的 PSpice-TI 模型模拟增益利润和相位利润。   为此,我将交流电压扫描注入了 VFB,但未能获得正确的结果。

您对此设备有什么好处和相距吗?  我通过导入提供的 PSpice 模型转向了 LT-Spice,但它不起作用。 您还可以帮助为 LTSpice 生成有效的 LTSpice 模型或兼容版本吗?

我的设计标准非常简单:14.5 Vin,3.3 Vout 或1.8 Vout。 Cin = 2x 10uF;Cout = 3x 22uF;CFF = 10pF;L = 6.8uH?  用于100mA 的低电流电源。  有什么建议?

谢谢,

TU Nguyen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tu,

    PSPICE 模型是一个瞬态仿真模型,无法生成增益/相位边界数。 这将需要此部件使用 SIMPIS 型号或交流型号,但遗憾的是,我们没有此部件的 TI.com 产品页面上的型号。 您始终可以使用载荷瞬态仿真等其他技术来估算设计的稳定性。

    谢谢,

    阿莫尔