This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851-Q1:手动复位输入信号不能达到 VDD

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3851-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077100/tps3851-q1-manual-reset-input-isn-t-pulled-up-to-vdd

部件号:TPS3851-Q1

我创建此帖子是因为 我们的产品中 TPS3851-Q1 (TPS3851G30SQDRBRQ1)上的 MR 手动重置引脚存在问题。 根据数据表5-1,该引脚在内部被拉至 VDD。 但是,当我测量电压时,我获得1.18-1.22V 电压。 我们在三种不同的产品中使用此芯片,而问题在所有产品中都存在。 我已在同一产品的不同实例上对此进行了测试,并排除了组件问题,ESD 损坏等,问题仍然存在。 您是否了解导致此问题的原因以及如何解决此问题? 我们使用此 IC 的电路如下所示- MR 连接的唯一设备是按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    只要/MR 高于0.8伏,逻辑状态为“高”。 /MR 在低于0.25V 时被视为逻辑低。MR 引脚具有一个上拉电阻器,该电阻器连接到内部子稳压器,因此预期为1.2V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,非常有意义。 这非常有帮助。