请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS3851-Q1 我创建此帖子是因为 我们的产品中 TPS3851-Q1 (TPS3851G30SQDRBRQ1)上的 MR 手动重置引脚存在问题。 根据数据表5-1,该引脚在内部被拉至 VDD。 但是,当我测量电压时,我获得1.18-1.22V 电压。 我们在三种不同的产品中使用此芯片,而问题在所有产品中都存在。 我已在同一产品的不同实例上对此进行了测试,并排除了组件问题,ESD 损坏等,问题仍然存在。 您是否了解导致此问题的原因以及如何解决此问题? 我们使用此 IC 的电路如下所示- MR 连接的唯一设备是按钮。