This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电子保险丝- SHDN 引脚连接

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077368/tps2660-e-fuse---shdn-pin-connection

部件号:TPS2660

各位专家:

我们的客户希望使用电子保险丝 TPS26602作为由 MCU 控制的开关。 因此,他对 MCU 与 TPS26602 SHDN 引脚之间的连接感兴趣。
他希望确保在 MCU GPIO 处于高阻抗状态时 TPS26602处于停机状态。 因此,他在 SHDN 引脚上连接了4k7下拉电阻器(如图所示)。 该电阻器将与内部上拉电阻器(高得多)形成分压器,从而在 SHDN 引脚上产生足够的低电压,以保持 TPS26602关闭。
在其中一个论坛帖子中,他发现内部上拉电阻器为700千欧。

数据表第9.3.5.7章中的这句话是:“要断言 SHDN 过低,下拉信号必须在400 mV 时至少下沉10 μA。”
它是否基本将外部下拉电阻器的最大值定义为40 khm,以保持 SHDN 引脚电压足够低以关闭 TPS26602?

当 MCU GPIO 为 Hi-Z 时,客户是否可以使用此连接将 TPS26602保持关闭状态?
请给出建议。 非常感谢您的参与。

此致,
杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰 拉德:

    感谢您的帮助!

    当 MCU 的 GPIO 处于 Hi-Z 状态时,这正是保持 TPS2660设备处于关闭状态的方法。 考虑到 SHDN/引脚处10uA 的泄漏电流和0.55V 的下降阈值,最大值为55kOhm。  4.7kohm 至10kohm 是安全使用的值。

    此致,

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Rakesh,

    我很抱歉重新打开线程。 客户只 需要另外一个问题:下拉电阻器的预连接是什么? 连接到 TPS26602的 GND 或 RTN 引脚? 我想没关系。 我们希望能得到进一步的建议。 非常感谢。

    此致,
    杰拉尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰 拉德:

    Rtn 是设备内部节点的引用。 建议将 SHDN/引脚之间的下拉电阻器连接到 RTN

    此致,

    Rakesh