This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:电池 RSOC/SOH 跳转为-10℃(电池具有 GPCRB)

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076507/bq28z610-battery-rsoc-soh-jump-at-the--10-battery-have-gpcrb

部件号:BQ28Z610
“线程”中讨论的其它部件:GPCRB测试

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

当实际应用中遇到异常情况时,电压 V.S RSOC 会出现大幅下降,它们还会看到 SOH 是浮动的。
(例如:@-10℃电压=4.2V 至3.6V,RSOC=100%至1%,SOH=100%至25%)


以前也有人问过同样的问题,他们试图使用 GPCRB 方法来纠正

参考 URL 如下:
e2echina.ti.com/.../bq27542-g1-at-0deg-charging-jump-soc-12-to-0

包装信息:
细胞 NCR18650BD 1S3P,GG 化学 ID 2072
测试条件:@-10℃放电440mA / 30秒和放松60秒,切断 SOC=0或电压<3.0V

2022-01-27_01-RMA_ Discharg.log.rar0576.gg file.rar

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃