请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24160 如果我们不想使用 BQ24160 I2C 总线通信,我们可以在独立模式下使用它吗?
根据该数据表,有默认充电值。 但是,当我连接 USB 电缆和锂离子电池时,它根本不充电。

注意:R18和 R219未连接。 V_BAT 连接到3000mAh,USB 连接器连接到 V_USB 和 USB_DN,USB_DP。
您是否知道为什么电池无法充电。
谢谢
达米恩