This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:独立

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077814/bq24160-stand-alone

部件号:BQ24160

如果我们不想使用 BQ24160 I2C 总线通信,我们可以在独立模式下使用它吗?

根据该数据表,有默认充电值。 但是,当我连接 USB 电缆和锂离子电池时,它根本不充电。

注意:R18和 R219未连接。 V_BAT 连接到3000mAh,USB 连接器连接到 V_USB 和 USB_DN,USB_DP。

您是否知道为什么电池无法充电。

谢谢

达米恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达米恩,

    充电器在默认模式下使用默认值工作。 DRV 引脚需要最小电容。  TS 和 USB 针脚处的电压是多少?  DpDm 检测是否会导致100mA 输入电流限制,SYS 负载正在消耗所有这些功率?

    此致,

    杰夫