This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 询问充电器设计建议

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730, BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076414/asking-for-the-charger-design-recommendation

“线程”中讨论的其它部件:BQ25730, BQ24610

主席先生,你好,

 

我的客户希望设计用于4芯 或5芯 /2600mAh 的充电器。

如果电池容量低于20%,它将为电池电量不足提供反馈。

请就此提供建议吗?

 

感谢你的帮助。

 

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    锂离子电池是4.2V 吗?  它们是串联还是并联?  输入电压和电流范围是多少?  主机是否可提供 I2C 通信?

    此致,  

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    它是 4芯或5芯 /2600mAh 系列 Lilon 电池。

    系统输入为24V/2A。 MUC 主机具有 I2C 接口。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    它是 4芯或5芯 /2600mAh 系列 Lilon 电池。

    系统输入为24V/2A。 MUC 主机具有 I2C 接口。

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    I2C 主机控制选项为 BQ25730。  独立的电阻控制选件是 BQ24610。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    感谢您的反馈。

    如果客户选择 BQ24610,如何使用 STAT1和STAT2表示电池容量为10%或20%?

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    STATx 无法显示容量,事实上,我们的所有独立充电器都没有显示容量的输出引脚。  

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    谢谢。 BQ25730是否能够显示容量?

    巴西,

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否,BQ25730是充电器。 我认为您正在寻找一款电池电量表产品。