This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:VBUS 输入线路阻抗

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077034/bq25886-vbus-input-line-impedance

部件号:BQ25886

早上好,

在我公司正在开发的以前版本的电子板中,我们遇到了一些有关 VBUS 输入线路阻抗的问题;如果电池放电严重,系统将关闭, 当 通过 USB 为电池充电而对电池充电器使用外部电源时, 可能会出现 VBUS 上的输入电压下降,从而导致电池充电器复位,从而无法为系统和电池提供稳定的输出电压; 由于这些电压在 VBUS 上出现波纹,该系统将无法恢复并再次返回。

问题主要是由于 USB 电缆损坏;TI 的设计支持团队还提供了有关最佳设计和布局的其他建议,最后一个建议是与当前问题相关的问题中包含的建议。

我知道输入线路阻抗是一个微妙的问题。 因此,我想问您对在 USB VBUS 线路和/或 USB GND 引脚上添加铁氧体磁珠的看法。 下一版本的电子板将用于 EMC/EMI 预合性测试。 用于为电池充电的输入电源将由交流-直流壁式插头适配器+ USB 电缆(插入式 A 型至插入式 C 型,2.0标准)提供。 当只有电池为系统供电时,设备将会出现主要功能,但当连接适配器并为电池充电时,也可能会执行一些附加功能。 我担心墙壁插座适配器可能发出噪音,这些噪音可能会通过 VBUS 和 GND 以及电缆屏蔽进入电子板。 但是,铁氧体磁珠也会增加输入线路的附加阻抗,并可能导致上述不必要行为。

谢谢你。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Alessandro,

    从充电器的角度看,您可以在 PMID 引脚上增加更多电容,以尽可能保持输入稳定。 如果您在 E2E 搜索栏中键入"BQ25886示意图",将带您进入常见问题解答,其中包含针对 BQ2588x 系列的示意图/布局建议 PDF。  从充电器的角度来看,本文档将重点介绍充电器上最大程度地减少输入噪音的最佳方法。

    此致,

    查尔斯·哈恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好,

    感谢您的快速回答。

    我在 PMID 上安装了一个22uF 电容器;现在我还添加了一个10uF 电容器。 这样,我可以考虑在 VBUS 线路上添加铁氧体磁珠的可能性,并使输入更加稳定,即使输入线路阻抗增加。

    再次感谢。 此致。