早上好,
在我公司正在开发的以前版本的电子板中,我们遇到了一些有关 VBUS 输入线路阻抗的问题;如果电池放电严重,系统将关闭, 当 通过 USB 为电池充电而对电池充电器使用外部电源时, 可能会出现 VBUS 上的输入电压下降,从而导致电池充电器复位,从而无法为系统和电池提供稳定的输出电压; 由于这些电压在 VBUS 上出现波纹,该系统将无法恢复并再次返回。
问题主要是由于 USB 电缆损坏;TI 的设计支持团队还提供了有关最佳设计和布局的其他建议,最后一个建议是与当前问题相关的问题中包含的建议。
我知道输入线路阻抗是一个微妙的问题。 因此,我想问您对在 USB VBUS 线路和/或 USB GND 引脚上添加铁氧体磁珠的看法。 下一版本的电子板将用于 EMC/EMI 预合性测试。 用于为电池充电的输入电源将由交流-直流壁式插头适配器+ USB 电缆(插入式 A 型至插入式 C 型,2.0标准)提供。 当只有电池为系统供电时,设备将会出现主要功能,但当连接适配器并为电池充电时,也可能会执行一些附加功能。 我担心墙壁插座适配器可能发出噪音,这些噪音可能会通过 VBUS 和 GND 以及电缆屏蔽进入电子板。 但是,铁氧体磁珠也会增加输入线路的附加阻抗,并可能导致上述不必要行为。
谢谢你。 此致。