This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24702:26.4V 输入充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, BQ24703, BQ24702, BQ24780S, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077559/bq24702-26-4v-input-charger

部件号:BQ24702
“线程”中讨论的其它部件:BQ24703,BQ24610 BQ24780SBQ25723

您好,支持团队,

我正在寻找低价锂离子电池充电器。
只有 BQ24702和 BQ24703具有以下规格和内置 FET。
这些是旧产品,您能推荐吗?
还是更推荐使用相对较新的 FET 外部 BQ24610?
你能给我最好的建议吗?

<Specifications>
充电电压:8.2V
支持2个单元(2个系列)
VinMAX:26.4V 或更高

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    BQ24702是一个非常古老的部分,支持将受到限制。 我建议大家看看  bq24780S,它是一个受欢迎的部分,但最大输入只能达到24V。

    BQ257xx 降压升压控制器(如 BQ25723)也是多路器的选件。 这些设备的最大输入电压为26V。

    https://www.ti.com/power-management/battery-management/charger-ics/products.html

    此链接 也可能有助于 过滤掉零件。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在原始问题中的2个问题中,我会推荐 BQ24610。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”