This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:应用问题

Guru**** 2509915 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077510/tps23880-application-problem

部件号:TPS23880

大家好,团队

客户提出关于 TPS23880的问题。请帮我回答。

1:对于以前的 Pico 项目,他们使用负电压系统。 现在,他们希望更改为正电压系统。 TPS23880能否满足项目要求?

 

2:TPS23880能否在57V±1电源上工作?

 

3:如果未使用 PD 控制器,TPS23880能否配置为输出48V /90W 电源并配置8个输出通道? Datang 希望 TPS23880仅配置用于输出电流限制功能和电压检测功能。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亚龙

    我已通过电子邮件解决了您的问题。 我将结束这条线程。