您好,先生,我正在尝试了解 LM3424的内部方框图,我被滞留在循环补偿部分,我无法理解方框图中使用的符号,我在随本帖子附带的方框图的屏幕截图中单独标记了方框图。
根据我的理解,我假设它是三态缓冲器,并将 ndim 比较器的输出视为三态缓冲器的控制引脚,三态缓冲器的输入和输出 分别作为 HSP/HSN 比较器和 Comp 引脚的输出
假设上述情况正确,我将 LM3424设置为无调光的降压(即,使用电位分配器电路 将电压与1.24以上的电压绑定,以充当 UVLO) 我观察到,我无法运行 LED,而 COMP 针脚的电压仅为0.2伏左右,这是我没有预料到的,因为 CSH 的电压大约为0.1伏 ,迫使 CSH 的比较器输出+5伏,从而迫使 COMP 达到 +5V
请帮助理解方框图中使用的此符号