This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:LM3424的环路补偿块图

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076662/lm3424-loop-compensation-block-diagram-of-lm3424

部件号:LM3424

您好,先生,我正在尝试了解 LM3424的内部方框图,我被滞留在循环补偿部分,我无法理解方框图中使用的符号,我在随本帖子附带的方框图的屏幕截图中单独标记了方框图。

根据我的理解,我假设它是三态缓冲器,并将 ndim 比较器的输出视为三态缓冲器的控制引脚,三态缓冲器的输入和输出 分别作为 HSP/HSN 比较器和 Comp 引脚的输出  

假设上述情况正确,我将 LM3424设置为无调光的降压(即,使用电位分配器电路 将电压与1.24以上的电压绑定,以充当 UVLO) 我观察到,我无法运行 LED,而 COMP 针脚的电压仅为0.2伏左右,这是我没有预料到的,因为 CSH 的电压大约为0.1伏  ,迫使 CSH 的比较器输出+5伏,从而迫使 COMP 达到 +5V  

请帮助理解方框图中使用的此符号  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinay,

    这基本上是一个交换机或多路复用器。  当您调暗 LED 时,在关闭期间,我们将对 COMP 引脚进行三级调制以保持电荷并暂停回路。  基本用三个表示 COMP 运算放大器的输出。  当 nDIM 高于1.24 V 时,电脑控制器应正常运行。  您需要对电路进行故障排除,以了解电路为什么不工作。

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,我试图调试电路,我观察到门销一直被设置为接地,因此我得出结论,内部使用的 SR 锁必须重置。请您说明为什么门销经常被驱动到地面上   

    我故意强制引脚(OVP,nDIM,CSH,IS,(HS-HSN))如下(分别小于1.24V,大于1.24V,小于1.24v,接地,O 伏) ,以便重置为0 静态引脚仅为0v  

    以上都是为了查看门销的内部时钟  

    请指导我如何处理紧急情况  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinay,

    我们正在研究这一问题,并将很快返回给您。

    此致,

    卡罗琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinay,

    如果您在正常操作下运行 LM3424,它是否正常工作并控制 LED 电流?  如果没有,我可以帮助您解决这个问题,但如果您在非典型应用中运行部件,我无法帮助您解决电路故障。

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 LM3424的标准应用,但没有 PWM 调光。我已将原理图与使用的值连接起来。我的问题是,Vcc (CBP)的电压卡在3.9V 处,因此 SS,DDRV,Gate 和 COMP 引脚的电压卡在0伏时,请指导我进行操作 相同  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请提供帮助  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinay,

    图安是我们在这方面的技术专家,因此我将继续让他为您提供帮助。 请允许我们至少24小时回复新信息。 感谢您继续支持我们的设备!

    此致,

    卡罗琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinay,

    TREF 和 TSENSE 的热折叠回路的电阻器值是多少?

    输入电压和输出 LED 电压是多少?  我们能否对以下信号进行范围捕获?

    CH1: 输入电压(触发此电压上升沿)

    CH2: VCC

    CH3: VGATE

    CH4: NDIM

    然后是以下信号的另一个范围捕获:

    CH1: 输入电压(触发此电压上升沿)

    CH2: VSS

    CH3:  TREF

    CH4: TSENSE

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安·特兰74先生,我们的示波器规模非常小,无法进行设置。 我只能告诉你,接通电源时,波比的电压保持在6.9伏,CSS 的电压保持在5.3伏。nDIM 持续为19.4伏,门电压为 0伏。

    几秒钟后,CBP 的电压降至3.9伏, 并在整个过程中保持恒定, CSS 的电压降至0伏,nDIM 持续为19.4伏,门电压为0伏  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vinay,

    如果没有有关范围的数据,我们无法为您的设计提供故障排除。  同样,我们需要范围数据来提供帮助。

    谢谢图安