请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM76003-Q1 你好,支持。
我使用 LM76003-Q1进行电源管理,在轻负载条件下,它在 PFM 模式下工作。
我了解此模式的工作原理,但我想尝试 FPWM 模式以降低低频率下的排放。
在数据表第7.4-8段中,人们解释说,要设置 FPWM 模式,必须将 FPWM 引脚拉高。
我在查找哪个是 FPWM 引脚时遇到问题,因为我在第4页的引脚功能表中找不到任何引脚。
请听我说。
非常感谢。
此致。