This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS1585A:0.1A 和0.4A 时的压降

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076938/lms1585a-drop-out-voltage-at-0-1a-and-0-4a

部件号:LMS1585A

大家好,团队

我们的客户希望了解 LMS1585AIS-3.3/NOPB 在0.1A 和0.4A 负载下的压降电压。 数据表提供典型的3A 输出电压,但我们的客户需要0.1A 和0.4A 的此类信息。 我们有这些信息吗?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

              我正在研究这个问题,请给 我们提供2个工作日,我将在本周星期三结束前再次与你联系。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯 里坎特,你好,

    感谢您关注本次调查。 我们将等待您的更新。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

            这是一个相对较旧的设备,我们没有 数据表中提供的任何数据。 该器件具有 NPN BJT 晶体管作为其传递元件,与具有 MOSFET 传递元件的器件不同,压降电压不会与负载电流线性扩展。 为了 使晶体管保持在正向活动区域,VIN - VOUT 的差值必须至少为一个 VBE (~0.8V)+一个 VCE (至少为0.3V)。 因此,辍学 率通常至少需要1.1V。 对于本设备,压降似乎与负载电流(1.3V@3A 和1.4V@4A)没有太大的变化。 典型值的差值更小(50mV)。 因此,对于0.1A 和0.4A 负载电流,我建议在您的应用中提供1.3V 的压降(VDO 的1.15V 可能足以满足多种应用)。 谢谢!

    此致,

    斯里坎特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯 里坎特,你好,

    非常感谢您提供的这些信息。

    此致,

    丹尼洛