This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:TPS5450

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077434/tps5450-tps5450

部件号:TPS5450

我们设计了一个带有 TPS5450的附加卡,以提供5V 的 RPi 4。 我们使用24V 输入。

不幸的是,整个批次(1k)必须更换为现成的中国 DC/DC。 我们现在计划下一批产品,并注意 到 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/260390/tps5450-instability-outright-failure-certain-vin-voltages 上的问题已标记为“已解决”。 “已解决”到底意味着什么? 芯片或建议的布局是否 已修改? 如果是,何时?  

根据詹纳斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该设备没有什么特别的问题。 从9年前的旧帖子来看,John 提供了一些有关 ENA 不应直接与 VIN 关联的示意图的指导。 ENA 的最大引脚电压为7V,因此将其直接绑定到 VIN 会导致零件损坏。

    通常在客户端单击“已解决”,表示他们遇到的问题已解决,线程将关闭。

    此致,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。
    我们将制作几块板,并在测试后报告(这将需要一段时间,因为这些天一切都很慢)。

    根据詹纳斯坦