This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HV:输出电压降

Guru**** 2810355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077542/lm2576hv-output-voltage-drop

部件号:LM2576HV

您好,

我们正在进行中的项目中使用 LM2576HVS-ADJ/NOPB,我们预计输出电压为5.5VDC,输入电压为24VDC。

根据数据表应用电路设计的电路。最初我们获得了5.5V 电压。

连接到负载(1A)后,获得输出电压(压降) 1.18V。  

随附的详细设计电路供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您是否可以尝试检查您的的 VIN 源是否有电流,  

    如果不是,您能否帮助捕获波形,并尝试了解加载量 Vout 何时不稳定,比如加载量从0增加到100mA,200maA?

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    无论我们使用什么输入源24VDC/4.5A,

    您是否已检查电路。

    帕万。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与下面推荐的 SCH 相比,我在您的设计中没有看到任何输入电流。 您能否上传更多信息,波形和布局以供查看。  

    埃琳娜