This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898D:DSEL 引脚的下拉盖的用途是什么? 它是否可拆卸?

Guru**** 2814625 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076977/bq25898d-what-s-purpose-of-pull-down-cap-at-dsel-pin-is-it-removable

部件号:BQ25898D
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

      客户正在评估 BQ25898D。他们想知道自己是否不使用 maxCharge 功能,DSEL 引脚的盖子是否可拆卸? 这一上限的目的是什么?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     从 DSEL 到模拟 GND 的47 nF (6V 额定)陶瓷电容器是必须具备的。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宁  

         我能知道这是什么吗? 客户正在进行相关测试。他们确认不会使用 MaxCharge 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    它与 MaxCharge 函数无关。 内部设计是专有信息。

    谢谢,

    宁。