This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2026:从 EEPROM 读取数据的简单配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ2026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077224/bq2026-simple-config-to-read-data-from-eeprom

部件号:BQ2026
“线程”中讨论的其它部件: EV2400

硬件就绪

- BQ2026EVM

- EV2400

-Win10x64笔记本电脑

我需要一个简单的硬件和软件安装建议。

我需要一个小型系统从 BQ2026DBZR 读取数据。

用于确保其不会发生事故损坏,连接/接线正确(无反接)

有人能帮助识别系统配置并将软件关联起来以执行此任务吗?

我不想只 读向 BQ2026DBZR 写入任何数据。

我从论坛上了解到,EV2300已停产,EV2400与 BQ2026不兼容。目前还没有出路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Narintara,

    如果您只想阅读 BQ2026,则可以使用 EV2400。

    EV2400不允许对设备进行编程(写入)。

    要在 Win10上支持 EV2300,您需要使用64位 USB 驱动程序。 请找到以下链接。  

    e2e.ti.com/.../7762.EV2300a_5F00_Device_5F00_Driver_5F00_Installer_5F00_Multilanguage_5F00_0.6.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚将我的成功连接发布给了其他人,可能需要与我相同的帮助。 (非软件工程师)

    >>硬件<<

    我通过 PORT3(HDQ)将 BQ2026EVM 连接到 EV2400

    >>软件<<

    您需要  

    1)将 EV2400固件更新为 v0.32

    2)安装 EV2400_Support_Components.exe

    3)安装 bq2026EVM 评估计划

    当您打开评估计划时,请确保您看到弹出错误消息“确保已安装连接和驱动程序”。

    注释。 提示:请验证您的芯片 bq2026DBZR 是否正确安装在 Q 插槽中。 (我发现此错误是 Q 插槽安装不良的原因)。

    祝你好运。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。