This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63610-Q1:LM63615-Q1和 LM63610-Q1之间的差异

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM63610-Q1, LM63615-Q1, LM63625-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076835/lm63610-q1-difference-between-lm63615-q1-and-lm63610-q1

部件号:LM63610-Q1
线程中讨论的其他部件: LM63615-Q1LM63625-Q1

大家好,团队  

LM63615-Q1和 LM63610-Q1之间有何区别? "电气特性"中显示的这些电流限制看起来完全相同...

此致,
Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ochi,

     1.5A 的 LM63615-Q1和1A 的 LM63610-Q1。与其他规格几乎相同, LM63615的 HS 和 LS 电流限值与 LM63610相似,因此 无需更换电路就可以轻松更换。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!  

    谢谢你。 这些区别是什么?

    此致,
    Ochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ochi,

    这应该是数据表旋转,电流规格不同,但它们使用相同的模具。HS 和 LS 电流限制 相同。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!  

    我可以理解 LM63625-Q1和 LM63615-Q1之间的差异;它们的电流限制在这些数据表中显示为“电流限制”。 另一方面,LM63610-Q1和 LM63615-Q1的电流限制相同,这是我无法理解这些差异的原因。 LM63610-Q1和 LM63615-Q1之间的哪些参数不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ochi,

    可能 是数据表未更新,LM63610-Q1为1A。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!  

    能否向我发送 LM63610-Q1的最新数据表?  “当前限值”值非常重要。  

    此致,
    Ochi   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ochi,

    很抱歉,我无法更新数据表。

    请问您是否担心使用 LM63610-Q1,或者您更喜欢 LM63615-Q1? 您是否要将 LM63610驱动到1.5A?

    请连接到 elena-gao@ti.com,我将仔细检查设计是否相同。谢谢。  

    埃琳娜