This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180控制

Guru**** 2533420 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077499/lm5180-lm5180-control

部件号:LM5180

您好:

如果 LM5180应用中有3路输出全部为低功耗,是否有任何有关控制和交叉调节的数据?

如何强制 WebBench 使用此特定控制器进行优化?

一个重要的问题:许多这样的芯片是“无库存”的...是否有人建议使用有库存的芯片?

如何找到此类芯片?

我们非常感谢您的帮助。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Robin,

    如果您想要在工作台上进行3个输出模拟,请将输出设为3*50mA,因为我的示例150mA 会发送给您。  

    然后,如果需要检查单输出性能,发送到50mA 应该正常工作。

    Webench 可以自定义设计变换或更改为其他值,请单击 SCH 上的组件,例如,如下所示。选择“替代”,然后在设计中输入值以进行模拟。

    希望它能帮助你。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾

    对于“无库存”..device,唯一的方法是更改具有近似规格的零件。 或者,您可以联系 当地的营销或销售人员,以检查他们是否可以支持样品。

    埃琳娜