This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5017-QuickStart-Calc:LM5017

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076432/lm5017-quickstart-calc-lm5017

部件号:LM5017-QuickStart-Calc
“线程:LM5017”中讨论的其它部件

电子表格中的 Vout 计算可能出现一些错误 吗? 有时,用于 Vout 的颜色将是错误的,并且为白色,因此无法纠正这种情况。

一个有趣的项目是适用控制器 LM5017,18,19,5160等行中的颜色

一个希望看到5017适用于所有电流最高的情况,另一个则仅适用于选定的案例。

 但在我们设计的最高输出功率中,我看到红色表示它,而其他人则表示它。

5017芯片有什么问题我漏掉了吗?

如果有任何评论对此表示欢迎,我们将不胜感激。

R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好

    您能否分享您的应用条件并输入 xls 以下的文件,并捕获出错的位置。 您的问题不是很清楚。

    VB 代码在编译时本身也有一些不稳定的问题,有时如果您发现输入与计算更改没有反应,则重新打开文件是解决问题的快速方法。

     e2e.ti.com/.../LM5017QuickStartCalculator.xls

    另一种方法是将 Webench 工具用于 LM5017设计。请检查这种方法是否能帮助您。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    埃琳娜:
    PL 参见附件。
    我使用的是 Web 工作台值,但这仅用于1个输出。
    除降压输出外,我们还有3个输出。
    随附的电子表格将显示这一点。
    特恩克斯。
    robine2e.ti.com/.../Calculator_5F00_Rev1p03_5F00_15VSIC.xlsx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾  

    没关系。 我将检查它并在稍后向您提供更新。 谢谢你。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好

    感谢您的等待,我已经尝试了 Cal-tool,它看起来 LM5017只能使用100mA 的有限电流,这可能是工具中的一些问题。  

    根据数据表,飞降应用的电流应为300mA,您的设计非常适合使用,我还检查了工作台设计并与您分享,如果您将电流集中在一起,则可以使用单输出模拟3个输出条件。

    https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator/customize/59

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜:
    LM5017实际上是600mA 的部件。 每 d/s

    您能否向我发送您的设计的 pdf 版本,因为链接崩溃并出现错误。

    我希望看到你们的成果。  

    特恩克斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗宾,你好  

    好的,链接在电子邮件中看起来正常,您能否给我发送电子邮件到 elena-gao@ti.com。  我会 通过电子邮件将 Webbch 结果发送给您。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜:

    从 TI 电子邮件中获得文件,文件工作正常。Thnx。

    关闭此帖子。 将创建一个新的

    R