“线程:AM5718”中讨论的其它部件
AM5718的 PMIC TPS6590379ZWSR 问题
PMIC VCC1电源为3.6V
重置芯片:TPS3808G33
在应用程序中,我使用处理器为 PMIC+AM5718 (定制板)组合供电
要开机,请按照以下顺序打开 AM5718主板上的 Tun。
1.施加3.6V
2.将1毫秒脉冲应用到 PWRON (我将开关和 BSS138连接到 PWR ON)。 我在 BSS138的基座栅上施加1毫秒的高通脉冲。
3.这种情况通常会打开 PMIC +AM5718组合电源
问题
我偶尔会遇到 PMIC 锁扣的情况。 PMIC 未通电。它仅在电源循环后恢复。
在这种情况下
1.一旦发生这种情况,我就无法通过激活开关或 BSS138来打开设备。
2.我已经测量了 PWRON 的电压,该电压似乎为3.6V,一旦激活开关,电压将降至0V。
3.我尝试手动应用 MR 复位以复位电路 TPS3808G33,并启动了可探测复位_in
但即使在应用了 reset_in PMIC 后,开关的启动也没有通电
4.我检查了 OSC16,可能会观察到16.384MHz
5.已尝试 通过 PowerHold 跳线打开。 我无法成功。
6,测得的 VCC1 = 3.6V,LDOVRTC_OUT = 1.75V,LDOUSB_IN2&LDO7_LDOUSB_In = 5V
我的担心是什么原因会导致此无法恢复的问题?
如何避免这种情况?