This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:PMIC 问题:偶尔锁定

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076495/tps659037-issue-with-pmic-occasionally-locks

部件号:TPS659037
“线程:AM5718”中讨论的其它部件

AM5718的 PMIC TPS6590379ZWSR 问题

PMIC VCC1电源为3.6V
重置芯片:TPS3808G33

在应用程序中,我使用处理器为 PMIC+AM5718 (定制板)组合供电

要开机,请按照以下顺序打开 AM5718主板上的 Tun。
1.施加3.6V
2.将1毫秒脉冲应用到 PWRON (我将开关和 BSS138连接到 PWR ON)。 我在 BSS138的基座栅上施加1毫秒的高通脉冲。
3.这种情况通常会打开 PMIC +AM5718组合电源

问题
我偶尔会遇到 PMIC 锁扣的情况。 PMIC 未通电。它仅在电源循环后恢复。

在这种情况下
1.一旦发生这种情况,我就无法通过激活开关或 BSS138来打开设备。
2.我已经测量了 PWRON 的电压,该电压似乎为3.6V,一旦激活开关,电压将降至0V。
3.我尝试手动应用 MR 复位以复位电路 TPS3808G33,并启动了可探测复位_in
但即使在应用了 reset_in PMIC 后,开关的启动也没有通电


4.我检查了 OSC16,可能会观察到16.384MHz
5.已尝试 通过 PowerHold 跳线打开。 我无法成功。
6,测得的 VCC1 = 3.6V,LDOVRTC_OUT = 1.75V,LDOUSB_IN2&LDO7_LDOUSB_In = 5V

我的担心是什么原因会导致此无法恢复的问题?  

 如何避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    我已经将这条线分配给了这部分的专家,但他今天已经不在办公室了。 请在星期二之前回复。

    此致,

    雷恩 J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我还想补充一些细节。

    为了在 PMIC 开机事件(对 PWRON 应用脉冲)和电源循环(应用 VCC1 3.6V)事件之间隔离,导致问题

    我在门 BSS138上施加脉冲,并始终存在 VCC1 (3.6V),从而尝试了连续的开-关事件循环。

    我可以成功运行此循环,其计数超过100。 因此,我想可以避免脉冲持续时间导致的锁定问题。

    由于我应用了重置,而且一旦锁定发生,PMIC 仍无法恢复,这意味着导致此锁定的问题将持续存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    您是否在 PWRON 上尝试过更长的脉冲? 我想知道,如果将1毫秒的脉冲扩展到10,20甚至100毫秒,行为是否会改变。 这可能会告诉我们设备是否未完全响应短脉冲和/或电源序列是否以某种方式中断,并要求 PWRON 信号保持较长一段时间。


    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我会尝试这一点。 但我观察到,在 PWRON 关闭尝试下100us 后,设备在1毫秒脉冲下没有响应。 但是,当我通过开关开关打开电源或延迟后应用 PWRON 时,PMIC 将恢复。

    但是,PMIC 进入锁定状态(即在应用 reset_in 时未恢复,仅在关机后再开机时恢复)是很奇怪的。 PMIC 处于备份状态或关闭状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh,

    好的,明白了,请告诉我结果。 我宁愿说“如何避免?” 问题首先假设我们可以找到一个简单的解决方案。  

    同时,我将与设计团队协商,以查看是否有问题的解释。 这种情况间歇性地发生令人困惑,这让我相信,这可能是除了解决潜在的设备功能外,我们还可以改进设置的组合。  

    此致,

    亚历克斯