This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:Vcell 模式问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077457/bq76942-issue-with-vcell-mode

部件号:BQ76942
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我已将5S 组件连接到 bq76942 EVM,并已按照指示进行操作。 我在单元格10中连接了单元格1,2,3,4。 EVM 中的单元格9与单元格8,单元格8至7,单元格7至6,单元格6至5和单元格5至4短路。  

因此,我的 Vcell 模式设置为020F。

我遇到的问题是:

1.对于5S 包装,这是正确的020F

2.为什么每次我通过 bqwizrd 导入 gg 文件并写入内存时,EVM 都会重新启动并丢失所有数据。

3.我的所有电池都处于或高于3.5V,我不知道为什么我启用了 PF。 是否有办法找出导致这种 PF 的原因,如 CUV 或 COV,或类似的原因。 需要一些关于导致此 PF 警报的原因的信息

e2e.ti.com/.../1488.test.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Subraat,

    我在我的主板上测试了这些设置,我认为它们应该起作用。 您的 VCell 模式寄存器正确。 要进行调试,最好将“关闭单元电压”设置为零,然后检查所有读数,确保所有读数都符合预期。 您还可以将“低 V 停机延迟”设置为更长的时间,以便给自己更多的时间来查看正在发生的情况。  

    您在“寄存器”屏幕中看到的“PF”位位于启用报警寄存器中,这仅仅意味着启用了 PFS。 它未显示在报警状态寄存器中。

    此致,

    马特