请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ76942 “线程: 测试”中讨论的其它部件
您好,
我已将5S 组件连接到 bq76942 EVM,并已按照指示进行操作。 我在单元格10中连接了单元格1,2,3,4。 EVM 中的单元格9与单元格8,单元格8至7,单元格7至6,单元格6至5和单元格5至4短路。
因此,我的 Vcell 模式设置为020F。
我遇到的问题是:
1.对于5S 包装,这是正确的020F
2.为什么每次我通过 bqwizrd 导入 gg 文件并写入内存时,EVM 都会重新启动并丢失所有数据。
3.我的所有电池都处于或高于3.5V,我不知道为什么我启用了 PF。 是否有办法找出导致这种 PF 的原因,如 CUV 或 COV,或类似的原因。 需要一些关于导致此 PF 警报的原因的信息