This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:从 BQ25703A 迁移->是否有任何建议?

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25703A, BQ25723

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077301/bq25713-migration-from-bq25703a----any-recommendations

部件号:BQ25713
“线程”中讨论的其它部件: BQ25703ABQ25723

尊敬的团队:

我正在与您联系,以检查我们是否有任何关于从 BQ25703A 迁移到 BQ25713 (来源原因)的建议。

数据表指出,这些设备是引脚连接和软件兼容的,但我确信,在更改主板上的部件号之前,需要查看/评估一些差异。

非常感谢您的支持!

此致,

PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为什么不迁移到 BQ25723?

    e2e.ti.com/.../bq25713-what-is-the-difference-between-bq25713-bq25710-bq25713b-bq25703a-bq25700a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的支持。

    其想法是在 BQ25703A 和更新的设备之间尽可能少地发生变化。

    我没有检查所有细节,但我相信723具有不同的电流分流值?

    这里的问题是要知道在使用 BQ25713 (或其他更相关的版本)而不是 BQ25703A 时是否需要考虑任何硬件或软件更改。

    你可以告诉我吗?

    再次感谢!

    此致,

    PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无硬件更改,软件略有更改。 请参阅下面的注册差异。  

    注册名称

    I2C ADDR

    BQ25713

    BQ25703A

    充电选项0

    0小时

    添加 SYS_Short 禁用位

    最大充电电压

    4小时

    12位(8mV)

    11位(16mV)

    OTG 电压

    6时

    12位(8mV)

    8位(64mV)

    最小系统电压

    0通道

    LSB:256mV

    LSB:256mV

    充电器状态

    20小时

    IN_VAP,Fault_SYS_Short

    PROCHOT 状态

    22小时

    添加 PROCHOT 位

    充电选项3.

    34小时

    添加 OTG /VAP 位

    PROCHOT 选项0

    36小时

    添加 PROCHOT 位

    PROCHOT 选项1.

    38小时

    PP_VDPM