This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43000:用于 CC 模式的 TPS43000

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43000, TPS546D24A, TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1076870/tps43000-tps43000-for-cc-mode

部件号:TPS43000
“线程”中讨论的其它部件: TPS546D24ATPS548D22

您好 E2E,

我的客户希望 找到  恒流模式的 IC 解决方案,我找到了 TPS43000。 此 IC 是否可用于以下项目?  
或者您可以推荐其他 CC 模式 IC,谢谢。

输入:12V 直流

  在 CC 模式下输出:5.5V /±0.5VDC / 2.1V ~ 4.2V 直流35A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的留言。 对于您的用例,我建议使用多相降压转换器,因为您的负载需要35 A 电流。 我会将此主题转移给 Buck 团队,以便他们能够尽快更好地处理您的请求,并为您的应用建议一些最新的部件。 感谢您的耐心等待。  

    此致,  
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不幸的是,TI 的恒流稳压器设计不支持35A。  通常,高电流恒流稳压器是由标准电压调节降压转换器构建的,具有 以下两种类型:

    一种电流感应放大器,它根据负载电流产生电压并反馈到反馈/电压感应中,转换器调节来自电流感应放大器的电压以保持恒定电流

    带电流感应放大器,基准放大器和误差放大器的电流调节回路,可将电流注入变频器的电压调节回路,以在电流达到限值时降低调节电压。

    当电压和电流回路都需要恒定电流和恒定电压限值时,通常使用后一种电流,因为这可以提供恒定电流电源上更准确的最大电压。

    对于12V 至5.5V @ 35A,我建议考虑 提出的多相解决方案,因为这可能会导致高功率耗散。

    对于双相解决方案,TPS546D24A 可编程为5.5V 或2.1-4.2V 的恒压解决方案,设计用于在单相或双相配置中处理35A。  它需要外部电流调节回路,但也提供电压和电流的数字监控。

    如果需要直接电流调节转换,还可以使用 PMBus 串行接口降低反馈电压,以降低电流感应放大器所需的电压。

    对于单相解决方案,TPS548D22是一款40-A D-CAP3模式控制转换器,能够将12V 至5.5V @ 35A 转换器,但散热可能是一个问题。  同样,需要一个外部电流感应和误差放大器将电流感应注入电压。