This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:正确的设备选择

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077403/bq25798-right-device-selection

部件号:BQ25798

大家好,团队

我想让所有具有“电源通道”功能的设备都能让系统使用电池或适配器供电吗? 还是只有具有 PMID 的设备才能执行?

让我解释一下情况。

有12伏适配器输入和2节电池需要充电。 系统需要10V。 当适配器插入电源时,适配器为电池充电并向10V 系统提供电流,而另一方面,适配器未插入电源,则为10V。

在这种情况下,蓄电池充电器的建议是什么? 所有带电源通道的充电器都能工作吗? 系统是否需要升压降压以从12V 或6V-8.2V 生成10V?

此致,

Hideki