This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25302:客户希望将 BQ25302 VSET 电压低于4.1V

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25302, BQ25306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077275/bq25302-customer-wants-to-set-bq25302-vset-voltage-less-than-4-1v

部件号:BQ25302
“线程”中讨论的其它部件:ABSBQ25306

您好,专家,

这是小岛。

我的客户希望使用的 VSET 电压小于4.1伏。

有可能吗?

我认为这是不可能的,因为电池调节电压应该是 4.1V/4.2V/4.35V/4.4V。

ABS。其中-0.3V 至11V 电压,但这只是电压是否未损坏?

因此,我认为可能存在小于4.1V 的情况会因残留大小的不同而有所不同,或如下表所示。

这种理解是否正确?

谢谢你,

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      对于 BQ25302,只能显示4个蓄电池电压。 如果您需要可定制的电池电压,您可以查看同一系列的 BQ25306,该系列可以使用外部电阻隔板将充电调节电压从3.4伏设置为9伏。